This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:设置 BUILD_CPU_MCU1_0?=yes 时[J722S]编译失败

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530639/tda4aen-q1-j722s-build-fail-when-set-build_cpu_mcu1_0-yes

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

当设置 BUILD_CPU_MCU1_0?=yes 时[J722S]编译失败

rtos-build/sdk_builder/vision_apps_build_flags.mak
BUILD_CPU_MCU1_0?=否
+BUILD_CPU_MCU1_0?=是


如何修复此错误?
有什么建议吗? 谢谢


附加构建日志:build_1.log

e2e.ti.com/.../build_5F00_1.log
第 65859 行
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/R5F/FREERTOS/release/app_rtos_common_mcu1_0.lib
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/R5F/FREERTOS/release/app_rtos_common_mcu2_0.lib
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/R5F/FREERTOS/release/vx_app_rtos_linux_mcu1_0.out
所需的系统库 app_utils_sciclient.lib
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/R5F/FREERTOS/release/vx_app_rtos_linux_mcu2_0.out
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/C7524/FREERTOS/release/vx_app_rtos_linux_c7x_1.out
链接/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/C7524/FREERTOS/release/vx_app_rtos_linux_c7x_2.out
将编译库复制/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/out/J722S/R5F/FREERTOS/release 到/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps/lib/J722S/R5F/FREERTOS/release
Make[3]:离开目录/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/vision_apps
make[2]:离开目录'/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder '
建立 tidl_RT
make[2]:输入目录/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder
MAG[2]:对于“tidl_RT"无需“无需执行任何操作。
make[2]:离开目录'/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder '
生成 uboot
make[2]:输入目录/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder
错误:找不到/home/jiahao/ti-processor-sdk-linux-adas-j722s-evm-10_01_00_04
maker[2]:***[makerules/makefile_uboot.mak:24:uBoot_check]错误 1
make[2]:离开目录'/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder '
错误:oe_runmake 失败
Make[1]:离开目录“/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder “
make:离开目录“/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/repo/sdk_builder “
警告:/workspace/jiahao/EGE_10.01.00.04.J722S_master_BUILD/yocto-build/build/arago-tmp-default-glibc/work/j722s_evm-oe-linux/ti-edgeai-firmware/1.0.0/temp/run.do_compile.661603:176 从“出口 1“退出 1
警告:Backtrace(BB 生成的脚本):
MAKE[1]:***[Makefile:66:SDK]错误 2.
Make:***[makerules/makefile_linux_arm.mak:393:firmware]错误 2.


谢谢
佳豪