This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:在 SDK 9.2 中、MCU 在 MCU_ONLY 睡眠模式下不工作

Guru**** 2471990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522756/processor-sdk-am62a-mcu-is-not-working-in-mcu_only-sleep-mode-in-sdk-9-2

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具/软件:

您好、

我使用 MCU 为应用生成脉冲。
我希望即使主处理器进入睡眠模式、MCU 也能继续运行。

为了实现这一点、我考虑了使用 仅 MCU 模式
但是、我观察到、每当处理器进入睡眠状态时、MCU 的任务也会暂停。

root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# modprobe -rf ti_k3_dsp_remoteproc
root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# echo enabled > /sys/bus/platform/devices/79000000.r5f/power/wakeup

这些是我 在进入睡眠状态之前发出的命令。

您能说明如何在处理器睡眠期间使 MCU 保持活动状态吗?


要进行复制、请取“cu_plus_sdk_am62ax_09_02_00_38/examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/am62ax-sk/mcu-R5fss0-0_freertos/"示“示例。
在 ipc_rpmsg_echo.c 文件中添加以下一行

--- ipc_rpmsg_echo.c	2024-03-28 10:07:25.000000000 +0530
+++ ipc_rpmsg_echo.c	2025-06-04 17:27:13.430159781 +0530
@@ -455,13 +455,13 @@
         /* Wait for any key to be pressed */
         status = UART_read(gUartHandle[CONFIG_UART0], &trans);
         DebugP_assert(status == SystemP_SUCCESS);
 
         while ((gNumBytesRead == 0u) && (gbSuspended == 1u))
         {
-
+            DebugP_log("[DEBUG] System is in suspend mode...  \r\n");
         }
 
         if (gNumBytesRead != 0)
         {
             DebugP_log("[IPC RPMSG ECHO] Key pressed. Notifying DM to wakeup main domain\r\n");
             SOC_triggerMcuLpmWakeup();

编译固件并加载。 在 MCU UART 中、您会发现打印语句只会在那里几次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要在我这边复制一些内容 期待星期一上的响应。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anshu、

    我还需要补充一点。

    在 MCU UART 中、您可以看到打印语句仅在那里几次。

    虽然 MCU UART 的打印内容没有打印任何内容(这是继续任务的基本表示形式)、但如果我在 MCU_UART 中按键、系统将被唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    对此有任何更新?