This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62:ext4-FS 错误和 wlcore:在 EVM 上关闭(mmcblk1p2 分区和放大器;Wi-Fi 问题)

Guru**** 2470860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529732/sk-am62-ext4-fs-errors-and-wlcore-down-on-evm-mmcblk1p2-partition-wi-fi-issues

器件型号:SK-AM62

工具/软件:

您好、
我正在开发 AM62xx EVM、但我遇到了一些与 EXT4 文件系统和板载 Wi-Fi 模块相关的经常性问题。
启动主板并运行一小段时间后、我会看到以下内核消息:

该电路板从 SD 卡引导、并已将以太网电缆插入 EVM。 在这种情况下、以太网连接会断开、电路板会变慢或卡住几分钟。 这在几分钟后就会消失、每 5 分钟就会再次回来。

此致、
Bawantha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EXT4 文件系统错误似乎是一般的。 您是否尝试过手动运行 fsck 来解决这些文件系统错误。 您是否尝试过禁用 WIFI 以将问题隔离到这些文件系统错误?

    谢谢!