工具/软件:
您好、
客户遇到问题。 在田野上,他注意到水晶突然停止工作。
-关闭和打开系统不能系统地解决问题。
-将 xtal 更改为新的,系统地解决了这个问题。
-应用热和冷他们观察到 24MHz 信号的电压上升和下降,在某些情况下停止工作。
-客户有以下 xtal 电路。 他使用了 ECS-F-240-18-28AX — 此处是 e2e.ti.com/.../3007.csm_5F00_4ax_2D00_14522.pdf 数据表

客户测量的分流电阻为 3 pF、XTAL 电阻也处于建议 的运行范围内。
客户当然要与晶体供应商核实、但您以前是否看到过此类问题、并且晶体周围使用的电容器是否有需要修改的地方? 还是任何要修改的内部 CAP 校准?
谢谢
Geoffrey