This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何将本地视频文件解码为 dpi 接口

Guru**** 2477265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1531857/sk-am62p-lp-how-to-decode-local-video-file-to-dpi-interface

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI!

   我目前正在使用 Maxim MAX9275 接收视频数据。 SOC  通过 DPI 接口连接到 MAX9275。

   如何对本地视频进行解码、然后将视频数据传输到 DPI 接口上。  可以使用一些工具? 例如 gst-launch-1.0 或 ffmpeg?

此致、

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongcan:

    MAX9275 是串行器以来、您如何将其与我们的 AM62P SoC 连接? 您是否需要使用解串器来提供 CSI 输出或 DPI/LVDS 来与我们的 SoC 连接?

    您能提供原理图让我们回顾一下设置吗?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suren:

        MAX9275 直接连接到 DPI 端口

    BS、

    直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongcan:

    MAX9275 串行器的输入为 LVCMOS、输出为 CML(根据其数据表)。 DPI 是 AM62P 支持的显示接口。  

    您能否解释一下串行器输出的格式? 您是否不需要兼容的解串器、然后将其连接到 AM62P DSS 以 在显示器上呈现?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Suren:

       我期望的格式是 rgb24。   解串器确实存在、我只是不知道如何解码视频并通过 DPI 或 LVDS 传输解码的数据

    此致、

    直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请直观地展示您使用我们的 AM62P 板的设置、以便我们了解您要尝试做什么?  

    您还可以提供原理图进行审阅。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         在 am62p 的 EVM 板上、我可以通过 GST-launch-1.0 播放视频、并通过 HDMI 输出这些视频。 目前、我使用的电路板没有这些外设。 我想通过 DPI 直接输出解码的视频数据、而不通过 HDMI

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路板上、我运行 gst-play 来播放视频。 没有从 dpi 接口输出的数据。 我希望我的电路板能够通过 gstream 插件从 dpi 接口获取视频数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM62p 供电。 我们使用 DPI -> GMSL 串行器-> GMSL 解串器设备。我看到一些使用 DPI 连接 HDMI、桥接器等的 DT 叠加示例