This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:OMAP 电源组 A、B 和 C

Guru**** 2477255 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536374/tms320c6748-omap-power-groups-a-b-and-c

部件号:TMS320C6748

工具/软件:

尊敬的 E2E 支持:

我有一个 OMAP-L138、最近以 3.3V 上电的闪存芯片已停产、现在市场上只有 1.8V。

我知道 OMAP 通过 DVDD3318_(A、B 或 C) 支持 1.8V 或 3.3V 电压。

我检查了所有手册、找不到任何关于 OMAP 中哪个组电源的引用。

即、我正在寻找如下内容:

*由 DVDD3318_A 上电的 A 组为闪存加电、... EMIFA、...???… 等)  

由 DVDD3318_B 供电的 B 组为...供电 ???  

*团体 C ... 同上。

我从手册中遗漏了此信息、希望您提供支持、帮助确定 DVDD3318 (A/B/C) 的职责

1) 闪存/ NAND 存储器?

2) McASP?

3) SDRAM?

4) MMCSD?

例如、如果我将 DVDD_3318 从 3.3V 更改为 1.8V、那么 OMAP 的哪些部分会受到影响?


我希望你的答复。

此致

Heider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、我在一个文档上找到了它、

    我将关闭此票证。  

    谢谢

    Heider