This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:TDM64EVM

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536253/am6442-tdms64evm

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、

在 TDM64EVM 中、它们使用不同的 PHY 来实现以太网 ( DP83867IRRGZR /T) 和 EtherCAT ( DP83869HRGZT ) 通信。

我们可以使用相同的 PHY ( DP83867IRRGZR /T 或  DP83869HRGZT ) 进行 EtherCAT 和以太网通信? 是否有必要为 不同的应用使用不同的 PHY?

此致

Rubigaa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    不要求 PHY 具有不同的器件型号。 您可以使用以下任一器件  DP83867IRRGZR /T 或  DP83869HRGZT 更改此设置。 EVM 有 3 个 PHY 端口、其中一个在 CPSW 和 ICSSG 域之间进行多路复用。 如果计划同时使用所有 4 个端口、则必须确保有 4 个单独的 PHY 端口。  

    希望这能回答您的问题。 如果您有任何其他问题、请联系我们。

    谢谢。此致、
    Teja。