https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530038/tda4vl-q1-gptimer
器件型号:TDA4VL-Q1主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVM、 J721S2XSOMXEVM
工具/软件:
尊敬的 TI:
我刚刚将 Gpt_Start 计时器中的 countVal 设置为 960000U、日志将表明通道 6 的中断功能始终被触发。 我正在使用示例代码、我认为日志异常。
如果我要每 20ms 触发一次中断函数、该怎么办?
PS: 示例代码: TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721s2-EVM-10_01_00_04
PPS。 单次触发模式正常、只有连续模式存在一些问题。

非常感谢!!
Alice