This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:RTOS SDK

Guru**** 2477985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535622/processor-sdk-j721e-rtos-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具/软件:

您好的团队、  
我正在尝试在路径 pdk/packages/ti/build 中构建 IPC_RTOS_ECHO_TEST_FreeRTOS
我遇到的错误是找不到 gcc 编译器。 请参阅参考。

我可以在哪里下载它、应该将它放在哪里或将路径放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    转至内部的 RTOS SDK 文件夹并运行
    ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    然后更改 PDK Rules.make 文件中安装的工具的路径。
    GCC 可能已在/home/ti 路径中下载、您必须在此处提供该路径。
    tools_install_path ?=/home/ti

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们可以在没有设置文件的情况下执行该操作吗?
    在设置时,有许多与我的 Ubuntu 版本不兼容的文件,如 Python3-disutils。
    我的 Ubuntu 版本是 22、我的 SDK 版本是 9。 那么、您可以建议用于此 Ubuntu 版本的最兼容的 SDK 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    否。 您必须运行安装脚本才能获取所有必需的文件。 它将更改 Will SDK 版本。

    My version of Ubuntu is 22 and my SDK versionn in 9. 那么、您可以建议用于此 Ubuntu 版本的最兼容的 SDK 版本吗?

    Ubuntu 版本 22 已经过验证。

    你需要在你的机器上安装正确的 python 版本。我使用的是 Python 3.10.12 ,所以安装这个版本并使用。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 python 3.10.18、那么它可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这应该起作用。

    这是基本的 python 脚本、它会顺利运行。

    此致

    Tarun Mukesh