请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J784S4XEVM 主题中讨论的其他器件:J7EXPA01EVM
工具/软件:
尊敬的支持团队:
当前我们获取了两个 J784S4XG01EVM EVM。 通过使用提供的 SD 卡和示例应用程序进行硬件功能测试、我们遇到了两个问题。
测试程序
a.将融合板 (J7EXPA01EVM) 与 J784S4XG01EVM 安装在一起
b.通过 FAKRA 电缆将 D3 摄像头与融合板连接
c.将 Micro USB UART 电缆连接到 J784S4XG01EVM
D.将 DP 连接到显示器
e.插入提供的测试 SD 卡
f.从 PC 打开 minicom
g.将电源和电源连接到 J784S4XG01EVM
h.使用 root 登录
i. 运行/opt/vision_apps 目录中的示例应用程序./run_app_multi_cam.sh
J.监视器上显示 4 个摄像机视图
问题症状
1. J784S4 在 10 分钟后重新启动、UART 控制台未记录任何错误日志(两个 EVM 板出现相同问题)
2. UART 端口随机断开(约 2-3 分钟)。 大量的电流。
请帮助!
BR、
优胜者