Thread 中讨论的其他器件:SK-AM62B、AM62P、SK-AM62
工具/软件:
Linux SDK8.3、为了将 eMMC 限制为仅在高速 50MHz 下工作。 请参阅 SDK8.6 至 SDK8.3 的补丁
用于 SDK8.6 的补丁
Signed-off-by: Judith Mendez <jm@ti.com> --- arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi b/arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi index f3296f2671b..78ca7c34066 100644 --- a/arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi +++ b/arch/arm/dts/k3-am62-main.dtsi @@ -349,10 +349,10 @@ ti,clkbuf-sel = <0x7>; ti,otap-del-sel-legacy = <0x0>; ti,otap-del-sel-mmc-hs = <0x0>; - ti,otap-del-sel-ddr52 = <0x5>; - ti,otap-del-sel-hs200 = <0x5>; ti,itap-del-sel-legacy = <0xa>; ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0x1>; + /delete-property/mmc-ddr-1_8v; + /delete-property/mmc-hs200-1_8v; }; sdhci1: mmc@fa00000 { -- 2.17.1
对客户的 SDK8.3 进行了修改。
结果:
#1。 eMMC 在 50MHz eMMC_CLK 上运行。
#2. CAT /sys/kernel/debug/mmc0 /*显示信号电压为 3.3V。 但定制电路板上实际上是 1.8V。
问题:
#1。 为了将 eMMC 限制为高速 SDR 而进行的修改是否正确? 在 SDK8.6 dtsi 中、有 ITAP 选项、是否还应将其添加到 SDK8.3 中?
ti,itap-del-sel-legacy = <0xa>; ti,itap-del-sel-mmc-hs = <0x1>;
#2. 硬件中的信号电源电压固定在 1.8V、 cat /sys/kernel/debug/mmc0 /*输出的 3.3V 意味着什么?