Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
您好:
如果我需要擦除 TMDS64EVM 板上的 OSPI 闪存、我应该使用什么 python 命令?
谢谢、
Huynh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
两者都更好。 如果不是、则前面的方法 (python) 可以。
从应用程序中执行此操作非常简单、您可以在其中调用顶级函数:flash_erase。 要查看示例实现、请阅读以下链接以查看示例:
现在要通过 python 命令进行擦除、要执行该操作、需要将一些参数写入.cfg 文件中、该文件位于 C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15\tools\boot\sbl_prebuilt\am64x-evm 下
假设您使用的.cfg 文件名为: default_sbl_ospi.cfg
您需要写出以下行:
1、“您在其中调用顶级函数:flash_erase“。 系统
您好、
[引述 userid=“555281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533512/tmds64evm-ospi-flash-erase/5904760 #5904760“]1、“您在其中调用顶级函数:flash_erase“。 系统
要使用的函数调用取决于闪存的配置模式。
目前在 MCU PLUS SKD 驱动器中、默认情况下、其配置为在统一模式下工作、而不是在混合模式下工作。
要了解有关这些模式(统一模式与混合模式)的更多信息、请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1492859/faq-am62x-am62px-am62d-q1-am64x-am243x-4kb-sector-erase-fails?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue
因此、如果闪存以统一模式运行、则解决方法是使用擦除块 API、否则对于混合模式、可以针对闪存的少数地址执行擦除扇区、并可针对闪存的其余地址执行擦除块。
希望这有助于回答您的疑问。
[引述 userid=“555281" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533512/tmds64evm-ospi-flash-erase/5904760 #5904760“]我假设您要执行 完整闪存擦除、例如提供的大小为 64MB。
嗯、这意味着、上面的行将导致首先写入 phy 调优数据、然后擦除整个闪存、因此到目前为止没有使用上述行。
也可以在 0x0 偏移处擦除。
要了解闪存 PHY 调优数据线的作用、请参阅以下常见问题解答: e2e.ti.com/.../faq-sk-am64b-what-is-the-purpose-of---operation-flash-phy-tuning-data
此致、
Vaibhav