This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA712:Linux 内核 4.19.73+(2019 LTS) NVD 漏洞修复。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536006/dra712-linux-kernel-4-19-73-2019-lts-nvd-vulnerability-fixes

部件号:DRA712

工具/软件:

根据发行说明: Processor SDK Linux Automotive 发行说明- Texas Instruments Wiki 未报告以下项目的开放漏洞:

 

       组件版本

Linux 内核       4.19.73+(2019 LTS)

U-Boot            2019.01+

Yocto Project    2.6 (THUd)

ARM 工具链 (gcc)       8.3-2019-03 硬浮点

Qt          5.11.

Wayland             5.0

GStreamer          1.14.4

 

 

也就是说、NVD 数据库中针对 Linux 内核版本 4.19.73 列出了几个漏洞。  您能告诉我们是否为内核发布了任何新的修补程序来解决这些漏洞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、  

     此器件上没有新的开发或软件更新、因此未发布其他补丁。 该软件基于最新版本保持原样。

    此致、  

    Ashleigh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。
    中是否报告了任何已知漏洞 Linux 内核 4.19.73+(2019 LTS) —特别是与相关的 DRA712 平台 —我们应该了解或解决我们的产品构建问题? 在这里是否有 TI 内部数据库或日志记录系统 我们可以使用来检查此类漏洞吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有可用信息都记录在发行说明中。    有关最新信息、请参阅第 4.4 节“处理器 SDK Linux 汽车发行说明- Texas Instruments Wiki“的缺陷和已知问题。

    此致、

    Ashleigh