工具/软件:
您好:
我使用的是 AM623 板、并连接了外部显示板。 显示板具有 3 个可通过 i2c-1 总线访问的 SX1509 器件。 此设置的器件树与以下内容类似:
&main_i2c1{
状态=“正常“;
pinctrl-names =“default";“;
pinctrl-0 =<&MAIN_i2c1_pins_default>;
时钟频率=< 400000>;
exp1:GPIO@3e{
compatible =“Semtech、sx1509q“;
REG =<0x3e>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<2>;
};
exp2:GPIO@71{
compatible =“Semtech、sx1509q“;
REG =<0x71>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<2>;
};
exp3:GPIO@70{
compatible =“Semtech、sx1509q“;
REG =<0x70>;
GPIO 控制器;
#GPIO-cells =<2>;
};
}
现在、外部板通过 GPIO1_25 (E15) 由主板供电。 我遇到的问题是 Linux 在外接板通电之前在 i2c-1 上探测 3 个 sx1509 设备、因此探测失败。 我尝试按照另一个线程的示例、在 Linux 启动时立即设置 GPIO、使用 gpio-hog 属性、但这对我来说似乎没有作用。 以下是我在器件树中添加该 GPIO 的方法:
&MAIN_GPIO1{
全部引导;
display_pwr_en{
GPIO-HOG;
标签=“DISPLAY_PWR_EN";“;
GPIOs =<25 0>;
输出高电平;
};
};
您看到这有什么问题吗? 是否有关于如何实现此目的的建议、以便 GPIO1_25 在 I2C 探测开始之前将电源切换到外部电路板?
这是我尝试从另一个线程转到的链接(向下滚动到“我希望在 Linux 启动时 GPIO 立即处于高电平/低电平“部分)。 如何在器件树中完成此操作?“)
【常见问题解答】PROCESSOR-SDK:使用 AM62 和 AM64 系列处理器开始在 Linux 中使用 GPIO — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
谢谢
-艾曼