This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:EEPROM 和 CPLD 所需的二进制文件

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534545/sk-tda4vm-binary-needed-for-eeprom-and-cpld

器件型号:SK-TDA4VM
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、SK-TDA4VM Champ!

我的客户按照 SK-TDA4VM 参考设计尝试设计基于 TDA4VM 的定制电路板。

他们的第一块电路板上周组装完成、但由于没有预编程的二进制 EEPROM 和 CPLD 也连接到电路板、因此该电路板无法启动。  

您能给我们提供用于 SK-TDA4VM EVK 上使用的 EEPROM 和 CPLD 器件的预构建二进制文件吗?

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能为我们提供 SK-TDA4VM EVK 上使用的 EEPROM 和 CPLD 器件的预构建二进制文件吗?

    有关 EEPROM 预编程值、请查看SK-TDA4VM 用户指南。 我在下面提供了第 4.5 节的屏幕截图、其中包含您所需的主要内容。

      

    您可以 从SK-TDA4VM 的设计文件中访问 CPLD 信息。 设计文件包含大量原理图和电路板内容、但是您需要特别查找  在 CPLD 上编程的 TOP_CPLD.v 文件。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neehar、  
    您能否为 EEPROM 提供预构建的二进制文件?

    “如果我不使用 EEPROM 而是插入“黑客代码“或跳过该过程来清除错误日志、初始化可能会出现意外问题?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们不为 EEPROM 提供特定的预编译二进制文件。 对于我们的 EVM、它是预编程的、如果您要对其进行编程、可以通过 WKUP_I2C0 总线进行访问和通信。  

    "如果“如果我不使用 EEPROM 而是插入“黑客代码“或跳过该过程以清除错误日志、初始化是否会出现意外问题?“

    是的、可以这样做。 我建议查看以下 E2E 中 Takuma 的回复:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1365445/sk-tda4vm-eeprom-image-cpld-pin-assignment

    谢谢、

    Neehar