This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:OLDI 用于 2 个 OLDI-SI

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535921/tda4ven-q1-oldi-used-for-2-oldi-si

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

OLDI 接口中有 8 个通道。 我们的客户想知道如何将这 8 个通道配置为 2 个 OLDI-SL? 我们的理解是 OLDI_SL1 为 A0-A3、OLDI_SL2 为 A4-A7。 请帮助确认。 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    是的、TDA4VEN 上有 8 个 OLDI 数据通道;第一个 A0-A3 数据通道连接到 CLK0、A4-A7 数据通道连接到 CLK1。