This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263:霍尔 — AM263 通用电机控制的对齐时间

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535775/lp-am263-alignment-time-for-hall---am263-universal-motor-control

器件型号:LP-AM263

工具/软件:

您好:

我在 AM263 电机控制 SDK 中处理通用电机控制示例。 在此代码 alignTimeDelay 中 、霍尔配置设置为 2 秒(其他代码设置为 0.1 秒)。 为什么?

我将该值设置为 0.1 秒、结果正常工作。


此致、
BURAK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Burak、

    我们使用各种电机和 EVM 检查并确认通用代码。 这种情况下、这些测试可能会产生参数差异(在所有情况下,可能并不绝对需要较长的延迟)。 总体而言、如果用户的系统需要延迟才能进行下一步、则需要调整此参数。

    此致、

    Masoud