This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:EMIF 工具问题

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535230/am4378-emif-tool-issue

器件型号:AM4378
主题: AM5728 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我已经下载了 am4378 的 EMIF 工具,我想更改输出阻抗值,但在做了更改哪个文件我们更改后,因为当我们在 5728 EMIF 工具中做了同样的,它告诉了什么更改在 board.c 文件,但这一个没有显示它。 您能帮助我并指导我根据我更改的值在哪里更改内容吗?

此致、
Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 uboot 中、board/ti/am43xx/board.c 将具有应放置 EMIF 工具结果的定义。  具体针对阻抗值、您应该在该文件 ctrl_ioregs_DDR3 中看到一个结构、该结构具有控制器阻抗值的定义。  存储器的阻抗位于 SDRAM_CONFIG 中。  确保所有适当的结构都使用工具输出值进行更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、
    我知道 board.c 具有结构值、但问题是 am4378 的 EMIF 工具电子表格 (http://www.ti.com/lit/zip/sprac70) 不显示在哪里写入更新的值、但在 am5728 的 EMIF 工具电子表格 (http://www.ti.com/lit/zip/sprac36) 中显示了结构、就像使用更新的值一样。 您能不能告诉我应该从 EMIF 工具电子表格中为 board.c 结构中的 am4378 更新哪些值。

    此致、
    Roshan Rajagopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些结构的名称与电子表格中的“Register"选项“选项卡类似。  这些是需要更新的值。  例如、  

    使用此结构

    const struct ctrl_ioregs ioregs_ddr3 = {
    	.cm0ioctl		= DDR3_ADDRCTRL_IOCTRL_VALUE,
    	.cm1ioctl		= DDR3_ADDRCTRL_WD0_IOCTRL_VALUE,
    	.cm2ioctl		= DDR3_ADDRCTRL_WD1_IOCTRL_VALUE,
    	.dt0ioctl		= DDR3_DATA0_IOCTRL_VALUE,
    	.dt1ioctl		= DDR3_DATA0_IOCTRL_VALUE,
    	.dt2ioctrl		= DDR3_DATA0_IOCTRL_VALUE,
    	.dt3ioctrl		= DDR3_DATA0_IOCTRL_VALUE,
    	.emif_sdram_config_ext	= 0xc163,
    };

    改变

    此致、

    James