This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:USB0_*线路上的 USB3

Guru**** 2476075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534623/tda4aen-q1-usb3-on-usb0_-lines

器件型号:TDA4AEN-Q1

工具/软件:

我们使用的是 TDA4AEN8K5AAMWRQ1、并希望启用 USB3 SuperSpeed 连接。 在 TRM (SPRUJB3B.pdf) 中 、描述了以下内容:
这正是我们在设计中使用的当前设置。 现在我们看到 dwc3 驱动程序抱怨没有超高速支持、在这样的 TI 论坛中、  我们会看到如下声明:
USB0 仅支持 USB2.0
USB1 + serdes0 用于支持 USB3.0
现在、我们想知道是否需要更改我们的设计以完全支持 USB3 并使用 USB 1. _*引脚。
如果我们的和所描述的设置正确并且应该起作用: &usbss0 和&usb0 节点所需的 DTS 设置需要如何显示?
谢谢、和
Götz 致以诚挚的问候,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gotz、

    是的、您回答正确。 TDA4AEN 支持 2 个 USB 实例、其中 USB0 仅支持 USB2.0、USB1 通过 SERDES 引脚支持 USB2.0 和 USB3.0。

    已确定 TRM 可供更正。 显示的方框图表示有一个标记为 USB3SS0 的通用 USB3 子系统;但在 TDA4AEN 中、USB3SS 已实例化为 USB1。 我知道这可能会令人困惑、但我们已将其标记为更新。