This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:是在 SDK 11_00_00_06 中启用图像预处理内核的 DMA

Guru**** 2476075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534515/tda4ve-q1-is-dma-for-image-preproc-kernel-is-enabled-in-sdk-11_00_00_06

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划将 SDK 升级到最新版本 11_00_00_06、但发现在 app_c7x_kernel 演示和图像预处理演示中未启用 DMA。

该版本是否支持 DMA 驱动程序、以及如何在视觉应用演示中启用 DMA 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我很快会检查并更新您。

    此致、
    Shabary S Sundar.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该版本是否支持 DMA 驱动程序、以及如何在 vision app 演示中启用该驱动程序?

    是的、 11_00_00_06 版本支持 DMA。 您提到的文件夹中有.c 文件、例如 vx_image_preparation_target.c 和 vx_dl_pre_proc_target.c、这些文件具有启用了 DMA 的版本。 您可以参考这些文件来配置 DMA。

    此致、
    Shabary S Sundar