This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:虚拟网卡多播转发

Guru**** 2476075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535822/tda4vm-q1-virtual-network-card-multicast-forwarding

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

问题:我想接收 MAC 地址为 01:00:5e 的多播数据:7F:03:01、但内核 A72 无法接收多播数据;

         SDK 版本为 ti-processor-sdk-rtos-08_05_00

功能要求:PC 通过 9 端口交换机将多播数据传输到 A72;

电流:模式 1 μ A

        1、ALE 通过端口 3;将多播、转发多播数据添加到主机端口

          

       2、R5f0-0 在 gEthApp_stharedMcastAddrTable 中添加多播地址

       

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要将多播 MAC 地址接收到 Linux 虚拟客户端、您需要从客户端向 ETHFE 服务器注册多播 MAC 地址。

    Linux 支持 IP 命令将多播 MAC 添加到网络接口、使用该命令、您可以通过虚拟网络接口注册多播 MAC、该虚拟网络接口在 ETHFW 服务器上注册相同的。

    # ip maddr add  01:00:5e:7f:03:01 dev
    向上述接口添加多播地址。

    此致、
    Sudheer