This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:USB2.0 合规性测试模式

Guru**** 2476075 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535691/am625-usb2-0-compliance-test-mode

器件型号:AM625

工具/软件:

您好、

我的客户希望将 USB 置于合规性测试模式。
USB2.0、高速模式、Type-C 连接器、主机和器件。

他们询问如何配置 USB。
顺便说一下、客户的操作系统是 VxWorks、因此他们需要寄存器级配置。

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-san:

    此论坛不支持 VxWorks。 请向 VxWorks 提供商寻求支持。

    但以下是一些指导原则:

    -对于主机模式下的 AM625 USB、它是符合 xHCI 的控制器、请参阅 xHCI 规范以进入测试模式。

    -对于设备模式下的 AM625 USB,请参考 Linux 内核中的 DWC3 驱动程序,文件驱动程序/usb/dwc3/gadget.c ,主要在函数 dwc3_gadget_set_test_mode ()。