This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:访问 NDA HSM 文档

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534222/tda4vh-q1-access-to-nda-hsm-documentation

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、

我的公司需要访问受 NDA 保护的 TDA4VH HSM 文档、应用手册和固件包。 您能否将我与相应的团队联系起来、以便我们签署 NDA 并访问申请的材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    您所在的国家/地区是哪个国家/地区、以便我可以将您的联系人联系到我们合适的业务/营销人员?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们位于美国。 公司总部位于华盛顿州西雅图。 但我位于犹他州盐湖城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    我们位于美国。 公司总部位于华盛顿州西雅图。 但我位于犹他州盐湖城

    谢谢、我会在内部跟进、并有人与您联系。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    我们需要更多信息。  您能说明一下您的产品和/或终端设备细分市场吗?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于许多细分市场的网络安全软件。 此查询专门针对汽车。

    公司是 wolfSSL。 我相信我们已经是 TI 在其他领域的合作伙伴组织、我们以前没有与您的汽车团队合作过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    适用于多个细分市场的网络安全软件。 此查询专用于汽车。

    感谢您提供详细信息。  

    您是否仅在 TDA4VH 的 A72 侧提供解决方案、或者是否会在 HSM Cortex-M4 内核上提供解决方案?  

    公司是 wolfSSL。 我相信我们已经是 TI 在其他领域的合作伙伴组织、我们只是在[/报价]之前尚未与您的汽车团队合作

    是否已与 TI 就这些其他领域签订 NDA?

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望为两个内核提供解决方案。

    我不知道其他空间是否有 NDA、但我可以检查。 在平均时间,请继续我们不.

    如果可能、我们希望获得尽可能广泛的 NDA、涵盖尽可能多的产品系列(因此我们无需为我们想要支持的每个产品系列持续签署新的 NDA) 除非另有说明 这将需要更长的时间才能在最终解决问题、在这种情况下、让我们为 TDA4 一起解决问题。

    如果我们能尽快解决这个问题、我们将非常感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    我们希望为两个内核提供解决方案。

    好的、谢谢。 是的、HSM 内核开发确实需要您访问所需的 NDA 安全文档。

    如果可能、我们希望获得尽可能广泛的 NDA、该 NDA 涵盖尽可能多的产品系列(因此,我们不需要为我们想要支持的每个产品系列持续签署新的 NDA)

    我将无法对此做出评论、将把此留待我们负责 NDA 的团队处理。

    如果我们能尽快解决这个问题、我们将非常感激。  [/报价]

    我知道 您还与我们的几位营销/业务人员取得了联系。

    我将继续关闭此 TT、我们可以通过电子邮件继续离线对话。

    此致

    Suman