This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:OV2312

Guru**** 2476075 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP, AM623, AM62A7, AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534237/am62a7-ov2312

主题中讨论的其他器件:AM623、SK-AM62A-LP AM62A7AM62A3

我们可以将 OV2312 直接与 MIPI CSI 结合使用  吗?如果不可以、我们也可以将其与 Link V3 SerDes 配合使用、而无需对源代码进行任何修改?

最后一个问题是我们是否可以同时使用 2 OV2312、这两者都用于 MIPI CSI 和 V3Link 串行器/解串器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下一个问题是我们可以使用 AM6231ASGGGAALW 来运行该传感器吗?

    谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们是否可以将 OV2312 直接与 MIPI CSI 配合使用  、如果不可以、我们也可以将其与 Link V3 SerDes 配合使用、而无需对源代码进行任何修改?

    这取决于具有 OV2312 传感器的摄像头模块。 如果摄像头模块具有 FPD-Link 接口(例如 Leopard Imaging LI-OV2312-FPDLINKIII-110H) 、则可以使用 V3Link 串行器/解串器来连接到 AM62A EVM。 如果摄像头模块有一个 MIPI CSI 接口(如 22 引脚 FPC 连接器)、则可将其直接连接到 AM62A EVM。 有关更多详细信息、请参阅 AM62A Linux Academy(使用摄像头)。

    最后一个问题是我们是否可以同时使用 2 个 OV2312、这两者都用于 MIPI CSI 和 V3Link 串行器/解串器。

    是的、不过只能通过 V3 Link SerDes(或 FPD-Link SerDes)。 同样、请参阅上面的链接、尤其是有关 FPD-Link 摄像头的部分。

    下一个问题是我们是否可以使用 AM6231ASGGGAALW 来运行此传感器?

    否、AM623 器件没有处理来自 OV2312 的原始数据所需的 ISP。 您需要使用 AM62A 系列器件。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的澄清,我理解所有,实际上我的问题有遗漏的点。

    1 — 如果我们可以使用 MIPI CSI 连接器设计摄像头模块、可以 将其直接连接到 SK-AM62A-LP、而无需对驱动程序进行任何修改就能正常工作吗?

    2-我们的目标是将 2 个 OV2312 与 SerDes 配合使用。  

    3-我问一个新问题、我们是否可以同时使用 2 个 OV2312 + 1 个 IMX390 与 V3 Link SerDes 和 AM62A3(或 AM62A7)、因为在  AM62A Linux Academy 中 使用 了摄像头第 4 部分 IMX219。

    感谢您的帮助和回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1-如果我们可以使用 MIPI CSI 连接器设计摄像头模块、我们是否可以 将其直接连接到 SK-AM62A-LP、而无需对驱动程序进行任何修改就能正常工作?
    [/报价]

    是的、这是可行的。 传感器驱动程序独立于硬件接口。 只需更改直接 CSI 连接的器件树叠加层。

    3-让我提出新问题、我们可以同时使用 2 个 OV2312 + 1 个 IMX390 和 V3 Link SerDes 和 AM62A3(或 AM62A7)、因为在  AM62A Linux Academy 中  使用的是摄像头第 4 部分 IMX219。[/报价]

    是的、这应该起作用。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、徐建忠、感谢您的帮助。 我们将运行这个。