This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM6442BSDGHAALV、适用于 MMC1 接口的最大总线长度。

Guru**** 2476125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535235/am6442-am6442bsdghaalv-max-bus-length-for-mmc1-interface

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

我们 在其中一个设计中使用 AM6442BSDGHAALV、我们想确认 在用作 SD 卡接口时、MMC1 接口在不同模式下的最大总线长度应该是多少?

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath G:

    这个问题没有简单的答案、也没有确切的数字。 这取决于电路板的设计方式是否符合高速设计规则。 它甚至可以依赖于 SD 卡本身。

    我的一般建议是:

    -信号时序必须与数据表 6.10.5.12.2 MMC1 - SD/SDIO 接口中的表匹配。

    -请参阅 PCB 设计的一般规则以下资源:

    SD/eMMC 的 PCB 布局指南

    eMMC 设计建议

    此致、

    Stan