This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:具有 GD25F64 闪存的 AM62P SBL、镜像加载速度较慢。

Guru**** 2476125 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530694/am62p-am62p-sbl-with-gd25f64-flash-the-mirror-loading-speed-is-slow

部件号:AM62P

工具/软件:

您好:

    我们使用 AM62P 10.0.0 SDK、 并将闪存修改到 GD25F64。 但 微镜负载速度较慢。

     

    在将日志与开发板进行比较时、我们发现就微镜负载而言、我们的板所需的时间是开发板所需时间的很多倍。
     
     
    在 SBL 中的 GD25F64 闪存调试期间、我们遇到映像验证失败。 为了解决此问题、我们必须手动将映像从闪存复制到 DDR、以便验证通过。
    
    我发现、与开发板相比、我们电路板加载映像所需的时间更长、这主要是手动将映像从闪存复制到 DDR 所需的时间
    我在这里有几个问题、希望他们能够得到解答:
    1、AM62P 的 TIFS 在哪个内核上运行? 为什么 TIFS 引导映像从闪存到 DDR
    2、为什么在切换到 GD25F64 闪存芯片后、闪存中的映像验证失败? 我们需要在验证通过之前手动将映像复制到 DDR
    3 μ s 在 10.1.0 SDK 版本中、、发现在这里进行了修改。 您想知道这背后的注意事项吗
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Re — 将该线程分配给相应的专家... 持续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

     镜像加载速度很慢。

    在回答您的问题之前、您能否帮助澄清什么是镜像加载?

    [quote userid=“630553" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530694/am62p-am62p-sbl-with-gd25f64-flash-the-mirror-loading-speed-is-slow    、3 在 10.1.0 SDK 版本中、我们发现这里进行了修改。 您想知道这背后的注意事项吗

    让我检查一下 10.0 和 10.1 之间的这些差异、以便我对这些变化有更多的背景。

    同时、您可以继续说明什么是微镜负载。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

        微镜负载为:

         例如、在引导阶段 1 中、文件“sbl_ospi_linux_stage2.release.appimage.hs_fs"将“将从闪存复制到 DDR 中的地址 0x84000000。 然后、将其从地址 0x84000000 复制到特定的运行时地址。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已知 NOR 引导介质的 TIFS 验证失败。 SDK 通过将映像配置为 DAC 模式、请求 TIFS 直接从 NOR 闪存对映像进行身份验证。 在某些情况下、NOR 闪存器件在读取图像时可能无法满足 Cryto 加速器的预期吞吐量。

    因此、从 SDK v11.0 开始、添加了一种机制、可首先从 NOR 中将映像读取到 DDR、然后在身份验证直接从闪存中失败时请求身份验证。

    在帮助的情况下,下面是引入机制的提交:

    am62x/am62px/am62dx:引导加载程序:针对 ospi NOR·TexasInstruments/mcupsdk-core-k3@3ed9136 使用 DDR 复制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:     

        我是否可以提出另一个问题:TIFS 在哪个核心上运行、在哪个阶段加载?
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪个内核上运行 TIFS、在哪个阶段加载它?

    TIFS 在安全管理子系统 (SMS) 内的内核上运行。 它在引导 SBL stage1 的过程中由 ROM 加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闪存本身的身份验证失败、您可以尝试使用 SDK v11.0 中的 TIFS v11.0。 该 TIFS 版本增加了从闪存完成 DMA 事务的超时、从而在一定程度上放宽了吞吐量要求。

    如果这也不起作用、那么您必须坚持将映像加载到 DDR 中、然后对其进行身份验证的过程。