This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:有一个 GCC 属性不起作用。

Guru**** 2476075 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523922/am6421-there-is-a-gcc-attribute-can-not-work

器件型号:AM6421
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

当我被测试主函数退出时,所有与析构函数相关的函数都没有运行。

GCC 属性是__attribute__(析构函数 (x))、其中 x 表示 API 优先级编号。

B.R.

Jaxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请告诉我们您使用的 MCU+SDK 是哪个版本?

    请提供示例代码以在我们结束时重现问题

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    我的本地开发环境如下:

    CCS 版本: 12.7.1.00001

    SDK 版本:10.0.0.20

    这样的示例代码、

    #include "ti_drivers_open_close.h"
    #include "ti_board_open_close.h"
    
    static __attribute__((constructor(101))) system_entry(void)
    {
            System_init();
            Drivers_open();
    }
    
    static __attribute__((constructor(102))) system_entry_2(void)
    {
            Debug_LogP("Enter AM64 system.\n");
    }
    
    static __attribute__((destructor(101))) system_exit(void)
    {
            Drivers_close();
            System_deinit();
    }
    
    static __attribute__((destructor(102))) system_exit_2(void)
    {
            Debug_LogP("Exit AM64 system.\n");
    }
    
    int main(void)
    {
            Debug_LogP("running AM64 system.\n");
            return 0;
    }
    

    B.R.

    Jaxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    请检查环境和代码是否有任何问题。 尽快。

    B.R.

    Jaxon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaxon:

    感谢您的耐心。

    请按照以下步骤操作。

    1.在中定义 init 和 deinit 函数  BOOT_ARMv8.c 文件位于 MCU_PLUS_SDK_am64x_11_00_00_15\source\kernel\nortos\DPL\A53。

    typedef void (*func_ptr)(void);
    extern func_ptr __preinit_array_start[0], __preinit_array_end[0];
    extern func_ptr __init_array_start[0], __init_array_end[0];
    extern func_ptr __fini_array_start[0], __fini_array_end[0];
    
    void __init()
    {
        for ( func_ptr* func = __preinit_array_start; func != __preinit_array_end; func++ )
                (*func)();
        for ( func_ptr* func = __init_array_start; func != __init_array_end; func++ )
               (*func)();
    }
    
    void __deinit()
    {
        for ( func_ptr* func = __fini_array_start; func != __fini_array_end; func++ )
                (*func)();
    }
    
    
    

    2.修改 __SYSTEM_START 传递函数。

    int __system_start(void)
    {
        volatile unsigned int * bs;
        volatile unsigned int * be;
        unsigned int * dl;
        unsigned int * ds;
        unsigned int * de;
    
    #if defined (SMP_FREERTOS)
    
        /* Initialization of bss section is done only once (From Core0) */
        if (0 == Armv8_getCoreId())
        {
            /* initialize .bss to zero */
            bs = & __bss_start__;
            be = & __bss_end__;
            while (bs < be)
            {
                *bs = 0;
                bs++;
            }
    
            /* relocate the .data section */
            dl = & __data_load__;
            ds = & __data_start__;
            de = & __data_end__;
            if (dl != ds)
            {
                while (ds < de)
                {
                    *ds = *dl;
                    dl++;
                    ds++;
                }
            }
    
            /* Set flag to indicate bss initialization is done by Core0 */
            bssInitDone = 1;
        }
        else
        {
            /* Core1 should wait until bss initialization is done by Core0 */
            while(bssInitDone != 1)
            {
                ;
            }
        }
    
    #else
        /* initialize .bss to zero */
        bs = & __bss_start__;
        be = & __bss_end__;
        while (bs < be)
        {
            *bs = 0;
            bs++;
        }
    
        /* relocate the .data section */
        dl = & __data_load__;
        ds = & __data_start__;
        de = & __data_end__;
        if (dl != ds)
        {
            while (ds < de)
            {
                *ds = *dl;
                dl++;
                ds++;
            }
        }
    #endif
    
    #if defined (SMP_FREERTOS)
    
        /* Wait for MMU init to be done by Core0 when running SMP FreeRTOS */
        /* This is done to synchronise between Core0 and Core1 so that MMU initialization is done by Core 0 */
        if (1 == Armv8_getCoreId())
        {
            while(mmuInitDone != 1)
            {
                ;
            }
        }
    
    #endif
        CacheP_enableSMP();
        /* initialize mmu and cache */
        __mmu_init();
    
    #if defined (SMP_FREERTOS)
    
        /* Set flag to indicate the MMU initialization completion by Core0 */
        if (0 == Armv8_getCoreId())
        {
            mmuInitDone = 1;
            CacheP_wb((void *)&mmuInitDone, sizeof(mmuInitDone), CacheP_TYPE_ALL);
        }
    
    #endif
    
        __init();
        main();
        __deinit();
    
        Armv8_exit();
    
        return(0);
    }

    3.构建内核的库。

    cd ${MCU+SDK}/source/kernel/nortos
    gmake -s -f makefile.am64x.a53.gcc-aarch64 PROFILE=debug
    gmake -s -f makefile.am64x.a53.gcc-aarch64 

    4.在示例的 SysConfig 文件中、添加以下部分。

    .ARM.exidx : {} > DDR
        .preinit_array     :
    	 {
    	    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
    	    KEEP (*(.preinit_array*))
    	    PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
    	 } > DDR
    
    	 .init_array :
    	 {
    	    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
    	    KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
    	    KEEP (*(.init_array*))
    	    PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
    	 } > DDR
    
    	 .fini_array :
    	 {
    	    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
    	    KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
    	    KEEP (*(.fini_array*))
    	    PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
    	 } > DDR

    5.重建应用程序。 它现在应该可以工作了。

    请告知我们上述解决方案是否有效。

    此致、

    Tushar