This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:如何在 SD 引导模式下运行基于 RTOS SDK 构建的 MCU 程序?

Guru**** 2476225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534974/processor-sdk-j722s-how-to-run-a-mcu-program-built-from-rtos-sdk-in-sd-boot-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具/软件:


尊敬的 TI 专家:

我想从 SD 卡运行编译后的 mcub10 程序。 是否有任何有关此流程的文档?
我的硬件是 J722S-EVM 板、使用最新的 J722S V11 RTOS/Linux SDK

1.目前,我使用预编译的固件创建了 SD 卡, Linux 正在正确启动。
2.按照与 J721E V9 类似的过程、我编译了“cu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux"工程“工程并获取 ipc_rpmsg_echo_linux.release.out 文件

3.将其置于 sdk_builder/makerules/makefile_uboot.mak 内的 vision_apps_linux_dm 变量中。 然后、使用 Linux SDK 编译 tispl.bin、我将其替换在 SD 卡的引导分区中(其他文件保持不变)。

给电路板上电时、Linux 串行控制台无法正常工作、显示以下错误:

U-Boot SPL 2025.01-00410-g70667128cb5b (Apr 04 2025 - 18:20:14 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)')
SPL initial stack usage: 17048 bytes
Trying to boot from MMC2
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Authentication passed
Starting ATF on ARM64 core...

NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.09-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 12:35:58, Mar 24 2025
ERROR:   Timeout waiting for thread SP_RESPONSE to fill
ERROR:   Thread SP_RESPONSE verification failed (-60)
ERROR:   Message receive failed (-60)
ERROR:   Failed to get response (-60)
ERROR:   Transfer send failed (-60)
ERROR:   Timeout waiting for thread SP_RESPONSE to fill
ERROR:   Thread SP_RESPONSE verification failed (-60)
ERROR:   Message receive failed (-60)
ERROR:   Failed to get response (-60)
ERROR:   Transfer send failed (-60)
ERROR:   Unable to query firmware capabilities (-60)
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:120 Message receive failed (-65523)
E/TC:0 0 ti_sci_init:480 Unable to communicate with control firmware (-65523)
E/TC:0 0 do_init_calls:22 early_initcall __text_start + 0x000727e8 failed
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_verify_thread:108 Queue is busy
E/TC:0 0 k3_sec_proxy_recv:196 Thread SEC_PROXY_RESPONSE_THREAD verification failed. ret = -65523
E/TC:0 0 ti_sci_do_xfer:120 Message receive failed (-65523)

我的 tispl.bin

e2e.ti.com/.../tispl.bin.txt

我应该如何修改它? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    能否提供有关您尝试引导的内容的更多信息?

    将其置于 sdk_builder/makerules/makefile_uboot.mak
    内的 vision_apps_linux_DM 变量中

    您是否正在运行 Vision Apps 应用程序? 或简单地尝试引导 Linux + RTOS?

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了文档、在 j722s 中、 tispl.bin 将更改为使用唤醒固件。