This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:有关 AM62Ax 的 SDK 路线图和深度睡眠+ ISP 支持的查询

Guru**** 2476225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM67A, AM68A, AM62L, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530920/processor-sdk-am62a-inquiry-regarding-sdk-roadmap-and-deep-sleep-isp-support-for-am62ax

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A
Thread 中讨论的其他器件:AM62L、AM69A 、AM67A、AM68A AM62P

工具/软件:

您好、

我一直在广泛地使用 AM62A 平台、并且非常感激该平台为嵌入式视觉应用带来的功能。 在我最近审查 SDK 产品时、我注意到 AM62X、AM62L 和 AM62P 系列已获得 SDK 11.0 版本的支持。 同样、SDK 11.0 中还包含其他 AM6xA 平台、例如 AM67A、AM68A 和 AM69A。 但是、AM62A 似乎尚未收到版本 10.x 以外的 SDK 更新

如有任何计划在不远的将来为 AM62A 平台发布 SDK 版本 11.0 或更高版本、敬请咨询。 此外、我对的可用性特别感兴趣 支持深度睡眠模式、同时保持 ISP 运行 这对于我们的低功耗摄像头应用场景至关重要。 此功能是我们持续开发工作的关键要求、如果您能深入了解未来是否考虑使用此功能进行 SDK 更新、我将不胜感激。

如果可能、您能否分享特定于 AM62A 的 SDK 更新的任何暂定路线图或预期时间表? 即使粗略估计或指示计划的功能支持、也对我们的规划和集成时间表非常有帮助。

非常感谢您的持续支持以及您的团队在推动 TI 嵌入式平台发展方面所做的出色工作。

此致、
Sathiya Narayanan S. L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathiya、

    如果有计划在不久的将来为 AM62A 平台发布 SDK 版本 11.0 或更高版本、请咨询。

    AM62A 没有 SDK 11.0 版本。 下一个版本将是 11.1、预计将在 7 月底发布。

    此外、我对的可用性特别感兴趣 支持深度睡眠模式、同时保持 ISP 运行 这对于我们的低功耗摄像头应用场景至关重要。[/报价]

    我了解深度睡眠支持对于低功率摄像头应用的重要性。 让我在内部进行检查、并尽快回复您。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐建忠:

    [引述 userid=“35284" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530920/processor-sdk-am62a-inquiry-regarding-sdk-roadmap-and-deep-sleep-isp-support-for-am62ax/5887446 #5887446“]

    让我在内部进行检查、并尽快回复您。

    [/报价]

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiya:

    您能详细说明一下保留 ISP 操作的含义吗? 您的意思是在进入深度睡眠时保存 ISP 环境、在唤醒时恢复环境? 如果这就是您的意思、您能解释为什么需要保存 ISP 环境吗?

    谢谢、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐建忠:

    您是否知道 AM62A 中深度睡眠的当前限制? 它无法在深度睡眠后正确检索远程内核的上下文(尤其是 C7x DSP)。

    现在、VISS 的 ISP 运行需要 C7x。 我完全不知道它在内部的使用情况、但我确信 VISS 将会验证 C7x 是否存在。

    因此退出深度睡眠模式后、摄像头操作将不起作用。  

    您能否通过保留 ISP 操作来详细说明您的意思

    在这里、我希望 ISP 的工作方式与退出深度睡眠模式时的首次引导相同。

    您的意思是在深度睡眠时保存 ISP 上下文并在唤醒时恢复上下文吗?

    目前、这不是必需的。 但它将来可能会出现、

    如果这是您的意思、您能解释为什么需要保存 ISP 环境吗?

    因为 ISP 需要几个帧才能稳定下来、并且在此期间的图像质量可能不好。 因此、当图像从深度睡眠状态退出时、我们将丢失几秒钟的图像信息。 这在大多数情况下都不是问题、在行车记录仪等应用程序中至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐建忠:

    对此有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathiya、

    很抱歉耽误了我的回复。 我们计划在 SDK 11.2 中支持 ISP 和 C7x 挂起(进入深度睡眠)和恢复(退出深度睡眠)、而不进行背景保存/恢复。

    目前没有明确的计划支持带有背景保存/恢复的暂停/恢复。 请随时在几个月后再次查看。

    此致、

    建中