This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:10.01.00.05 am62ax-EVM 中支持或不支持以太网引导模式?

Guru**** 2475320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533940/sk-am62a-lp-ethernet-bootmode-is-supported-or-not-in-10-01-00-05-am62ax-evm

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

大家好、团队

在   am62ax-EVM 板的最新 SDK 版本 10.01.00.05(即 am62a-evm-10_01_00_05)中 、是否支持以太网引导模式?

如果支持以太网引导模式、您能否分享我们无法引导电路板的相关补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bokkala、

    从技术上讲、根据 AM62A 的 TRM、应支持以太网引导。   有关如何设置以太网引导的更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../faq-how-to-boot-sk-am62b-sk-am62a-via-ethernet-and-flash-u-boot-and-linux-binaries-into-emmc-via-ethernet 中的第一部分。

    能否介绍您正在采取哪些步骤来执行导致无法启动电路板的以太网引导? 您使用的是定制板吗? 您的测试设置和引导开关模式是什么?  

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin
    我已从 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62A 下载了 10.01 Linux。 我使用的是定制电路板、当我启动电路板时、U-boot 中出现了这个错误
    U-Boot SPL 2024.04-ti-g7f8e84f0-脏污 (2025 年 7 月 01 日 — 12:52:26 +0530)
    SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000a '10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox)')
    TI_power_domain_of_xlate:无效的 dev-id:13
    无法探测 am65_cpsw_Nuss 驱动程序
    SPL 初始栈使用量:17048 字节
    尝试从 eth 器件引导
    未找到以太网。
    未找到以太网设备
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置主板###

    一个问题是 am62ax-EVM 默认支持以太网引导模式吗?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62ax/EVM_SETUP_PAGE.html

    在上面的链接中、我无法找到需要为电路板 am62ax-EVM 修改的以太网模式引导引脚

    您能为以太网引导模式提供 am62ax-EVM 的引导引脚吗?

    如果不支持以太网引导模式、您能否分享任何补丁来启用以太网引导模式

    谢谢、此致

    Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prathyusha:

    [报价 userid=“608496" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533940/sk-am62a-lp-ethernet-bootmode-is-supported-or-not-in-10-01-00-05-am62ax-evm/5900902 #5900902“]

    一个问题是 am62ax-EVM 默认支持以太网引导模式吗?

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/08_06_00_18/exports/docs/api_guide_am62ax/EVM_SETUP_PAGE.html

    在上面的链接中、我无法找到需要为电路板 am62ax-EVM 修改的以太网模式引导引脚

    [/报价]

    我在内部查看了这个问题、开箱即用的 AM62A 似乎不正式支持以太网引导。 但是、如常见问题解答中所述、可以进行一些补丁/更改、以便在 AM62A 上启用以太网引导。  

    在常见问题解答中有一个指向 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1307981/sk-am62a-lp-rgmii-boot-mode-problem/4981653#4981653 的链接 、其中观察到了类似的 U-boot 错误、但应用补丁似乎可以使 AM62A 适用于该特定客户。 请注意、应用的补丁位于 SDK 9.0 之上。 该补丁可能适用于您指定使用的 SDK 10.1 版本、也可能不适用于此版本。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Daolin


    您能否分享 PSDK 10.1 的补丁以在 am62ax-EVM 中启用以太网? 我应用了 9.0 修补程序和 9.2 修补程序、但它们不能正常工作

    谢谢、此致

    Prathyusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prathyusha:

    您能否分享 PSDK 10.1 的补丁、以便在 am62ax-EVM 中启用以太网。 我应用了 9.0 修补程序和 9.2 修补程序、但他们不工作

    很遗憾、我们没有现成的补丁更改即可在 SDK 10.1 上启用。 在内部、我们正在尝试启用一些更改、以便立即支持 AM62A 以太网引导、但是、我不知道这个进度需要多长时间。

    开箱即用后不支持 AM62A 以太网引导的主要原因是中保持在 CPSW DMA 通道上的 MCAL 以太网之间分配了资源 代替 默认情况下为 R5 域并且以太网引导需要 主要 R5 域来拥有 CPSW DMA 通道。 由于这种依赖性、直接向客户提供一组要在上面应用的补丁并不容易、因为这涉及更改一些专有源代码。  

    我能想到的是这两种情况  

    1.如果您绝对需要立即使用以太网引导、则需要使用较旧的 SDK 版本(可能是 9.0 或 9.2 SDK)并在上面应用常见问题解答补丁。  

    2.分享您在应用 TOP SDK 10.1 上的补丁时看到的不起作用的输出,也许我有一些见解。

    3.等待有关开箱即用 AM62A 以太网引导的更新。

    请问您需要以太网引导的用例是什么? 另一种引导方法是否也可用作权变措施?

    -道林