This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:QSPI、不同模式使用不同的时钟、为什么?

Guru**** 2475290 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534471/am5716-qspi-the-different-mode-use-different-clock-why

器件型号:AM5716

工具/软件:

AM5716、sdk6.2

客户将 OSPI 配置为正常 SPI、但模式 0 和模式 3 不同、时钟不同。  

下面是 QSPI 图、

  

说明如下:

为什么模式 0 需要连接 qspi1_rtclk、模式 3 不需要?

在 SOC 中、 qspi1_rtclk 和 qspi1_sclk 是如何工作的?

谢谢

 Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semon、

    我将把它分配给我们的硬件工程师。

    此致、  

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    为什么模式 0 需要连接 qspi1_rtclk、模式 3 不需要?

    模式 0 和模式 3 执行相同的下降沿捕获和生成。 区别在于 CKP 位和 CKPH 位的值。 更多信息、请参阅以下部分。

    在 SOC 中 、qspi1_rtclk 和 qspi1_sclk 的工作原理是什么?

    在上面您可以看到这些信号的说明。 如前所述、它们必须连接在 PCB 上。

    此致、

    马特