This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:GPU 性能

Guru**** 2475280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535076/am69-gpu-performance

器件型号:AM69
Thread: AM68 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想确认 AM69 GPU 的可用分辨率规格。
根据具有相同 GPU 内核的 AM68 的数据表、以下说明。

* 支持高达 2048x1080 @60fps

我们是否也可以对 AM69 应用相同的规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、AM69 是一款功能更强大的器件、并且具有与 AM68 相同的 BXS GPU。 您可以保证支持 2048x1080@60fps 用例。

    谢谢您、
    Sarabesh S.