This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Code Composer Studio 20.2.0 中的 Graph Tool 在运行时无法显示正确的波形。

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534938/ccstudio-the-graph-tool-in-code-composer-studio-20-2-0-fails-to-display-the-correct-waveform-during-runtime

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

大家好、我已经使用了新版本的 CCSTUDIO 一段时间了、非常棒! 但是、图形工具看起来不如旧版本中好。

例如、我将以 50Hz 的输入信号对 ADC 进行采样、图形缓冲器大小为 500。

// NOTE: Graph buffers
#define ADC_BUF_LEN 500
float AdcBuf[ADC_BUF_LEN];  // ADC buffer allocation
float* AdcBufPtr = AdcBuf;

该图绘制了这个理想的波形:

但是、当输入信号的频率略有变化、或 ADC 采样率发生变化时、波形会失真:

我想知道这是因为我的计算机设置还是 CCS 无法处理更高的采样率。 我的 ADC 采样率当前为 12.5kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在第二个屏幕截图中、我看到目标正在运行。 您是否尝试在目标运行时实时查看图形? 在此模式下、有各种瓶颈会影响 IT。

    谢谢

    Ki