This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U-Q1:DRA821-Q1 USB(主机)测试信号输出命令

Guru**** 2475320 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534257/dra821u-q1-dra821u-q1-dra821-q1-usb-host-test-signal-output-command

器件型号:DRA821U-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRA821TDA4VHAM67

工具/软件:

板上没有 USB 集线器。

请继续检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您之前的日志中、我们可以看到:

    Bus 001 Device 001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 根集线器
    Bus 001 Device 002:ID 1370:3252 Swissbit unitedCONTRAST
    Bus 002 Device 001:ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 根集线器

    [15.471190]  集线器 1-0:1.0:找到 USB 集线器

    [  15.482447] USB USB2:我们不知道此主机的 LPM 算法、禁用 LPM。

    [15.492674]  HUB 2-0:1.0:找到 USB HUB

    这些命令用于启用 USB2.0 HS TX 输出。 当您将 squid 测试装置连接到电路板和示波器时、您是否没有看到这种情况?  

    devmem2 0x06010480、带 0xA0;

    devmem2 0x06010080 w 0x4;

    devmem2 0x06010484、带有 0x40000000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了以下命令、但无法确认眼图波形。

    devmem2 0x06010480、带 0xA0;

    devmem2 0x06010080 w 0x4;

    devmem2 0x06010484、带有 0x40000000。


    我想确认上述命令已正确应用、并且我输入的命令信息正确无误、
    但我找不到任何显示寄存器信息的材料。

    您能告诉我一些可以查看寄存器信息的材料吗?
    另外、您能告诉我发送数据包以检查 USB 3.0 主机的眼图模式的命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyukjun:

    请参考此其他 E2E 主题、其中客户已成功进入 USB3.0 的合规模式: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448649/am67-how-to-enable-usb-test-mode-for-usb-2-0-and-usb-3-0-respectively/5804199#5804199

    ^上述测试是在 DRA821、AM67 和 TDA4VH 上进行的。 有关寄存器信息、我在 DRA821 TRM 中未找到、但 USB 的 TDA4VH TRM 寄存器信息应该适用于 DRA821。 我们已经发现 USB 使用相同的寄存器偏移: https://www.ti.com/lit/zip/spruj52

    此致、

    Takuma