This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:SDK11 - EnableCustomLayer 问题

Guru**** 2475300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522778/am69a-sdk11---enablecustomlayer-issue

器件型号:AM69A

工具/软件:

您好:

SDK:PROCESSOR-SDK-RTOS SDK-J784S4 11.00.00.06 (2025年5月22日)

首先、感谢您将我对 SDK10 中定制层相关问题的反馈考虑在内。 我看到版本 11 中的修改。

现在、我遇到了一个在之前的版本中没有的问题。

要启用自定义图层、只需将 enableCustomLayers 变量更改为 1(参见照片)。

但是、当我在此时打印输出值(照片)时、我会看到 0 作为输出。

您是否对 SDK 进行了另一次修改来阻止考虑对此变量的更改?

为了构建工程、我使用 make 命令在 utils.tidlModelImport 中启动。

然后在 c7x-mma-tidl 中、我使用 target_platform=PC make tidl 进行构建

注意:我注意到,编译只有当我们构建为 PC 仿真时才有效。 针对目标进行构建时、出现错误“无法加载库 libvx_tidl_rt.so“。  

此致、

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    让我与 Dev 团队进行一些调查、看看这是否是一个错误、或者他们是否有针对此问题的解决方法。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    在新的 11.0 版本中、自定义层支持已扩展到 OSRT 流程、而不是像以前那样仅存在于 TIDLRT 流程中。 因此、在高级 osrt_options 中有一个名为 enable_custom_layer 的参数、该参数默认设置为 0。 如果用户将默认值更改为 1、则从 osrt_options 的 enable_custom_layer 参数仍将覆盖 11.0 默认值、使其保持为 0。

    启用自定义层处理流程的权变措施是将 enable_custom_layer 参数设置为 1、该参数可在 edgeai-tidl-tools common_utils.py 文件(在 examples 下)下找到  


    您是否还能共享目标编译错误编译输出日志以更好地了解问题是什么?

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:  

    我可以看到您的导入配置和模型吗? 我想检查您的设置。 如果您不想在 E2E 上发帖、可以通过电子邮件 (c-kuruvilla@ti.com) 发送

    此外、您是否看到您在文章中提到的问题、即编译仅在 PC 仿真上工作、而器件仍然不工作?  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我通过电子邮件向您发送了所有信息。 您收到了吗?

    谢谢。此致、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    「我没有,我没有。 您可以重新发送吗?