This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:用于冷复位的看门狗引脚

Guru**** 2475300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534708/am62l-watchdog-pin-for-cold-reset

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的 Sitara 团队:  

AM62L 是否确实没有用于执行冷复位的专用看门狗引脚? 看门狗只能触发热复位、如果需要冷复位、我们是否需要使用外部看门狗?  

谢谢、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Marinus、

    感谢您的查询

    专家的投入:

    为什么他们希望看门狗触发冷复位? 我认为热复位将为它们提供相同的结果、并且他们可以有机会研究保留在内存中的状态寄存器或引导日志为什么会发生这种情况。

    ROM 不区分冷/热复位。 它的运行方式是相同的。

    如果他们想要执行冷复位(即 PORz 切换)、我认为最好通过可控制 PORz 信号的 PMIC 来执行该操作。

    冷复位和热复位之间的主要区别如下:
    -某些模块(如 PLL)、电子保险丝控制器不会为热复位而复位
    -IO 保持其状态(即 PadConfig 寄存器未复位)以进行热复位
    -某些 CTRL MMR 不会为热复位而复位。 这些可以在 TRM 中确定
    引导模式引脚未锁存以进行热复位。 可以修改引导模式锁存寄存器、从而创建与引导引脚不同的新引导序列。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我很确定、热复位可以完成这项工作。 遗憾的是、我在使用另一家供应商的其他 MPU 时体验不良、该供应商在器件中存在错误。 PCIe 总线的内部复位线路未正确安装。 因此、通过执行热复位、无法使 PCIe 再次工作。 所以我有点谨慎。

    如果有一个实现此功能的引脚、我会将其连接起来。 由于似乎没有此类功能、我相信 TI 开发人员的技能 Wink

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    感谢您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    根据您的意见、我与专家进行了检查并收到了以下意见:

    我们没有遇到任何这样的热复位功能问题。  如前所述、如果他们需要备份恢复解决方案、我建议他们在从热复位启动后通过 PMIC 实施冷复位。   

    此致、

    Sreenivasa.