This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:申请 Smart Eye 项目参考和放大器;DMS 生产集成支持

Guru**** 2475445 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535020/sk-am62a-lp-request-for-smart-eye-project-reference-dms-production-integration-support

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在利用 SK-AM62A-LP 评估模块为汽车安全应用开发驾驶员监控系统 (DMS)。 我们项目的主要目标包括:

-眼疲劳和遮阳检测   
-分心和手机使用检测   
-耳机和吸烟检测   
-无驾驶员/驾驶员缺勤检测   
-车内儿童检测 (CPD) 用于后排座椅   
-使用 RGB-OX05B1S/OV2312 IR 相机在低光照条件下操作(例如 OX05B1S/OV2312)

我们之前收到的回复表明、TI 已经与第三方供应商合作、例如 AM62A 上适用于 DMS 的 Smart Eye 用例。

我们希望在以下方面获得支持:

1.是否有 TI 可以分享任何涉及 Smart Eye 或其他适用于 AM62A 的第三方 DMS/CPD 供应商的评估包、参考项目或集成示例?
2.您能帮我们联系推荐的第三方供应商或解决方案提供商、以便在 AM62A 上实施可直接用于生产环境的 DMS 吗?
3.我们还对适用于 IR OX05B1S 和 OV2312 等 RGB-ISP 传感器的 ISP 调优指南感兴趣、尤其是适用于低光车内场景的 ISP 调优指南。

我们的目标是转向基于 AM62A 且符合法规的生产级 DMS + CPD 解决方案、我们非常希望提供任何支持或指导。

期待您的指导。

此致、   
Vishnu Kp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    感谢您的查询。 请允许我花一天或两天时间在内部检查您关于第三方和评估包的前两个问题。  

    有关 ISP 传感器调优、请参阅 AM6xA ISP 调优指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad86a/ 

    • 请注意 OX05B1S 部分、重点介绍 RGB-RGB IR 规格
    • 基线/评估质量 ISP 调优可用于您提到的两个传感器
    • 您还需要通过本地 FAE 申请使用一个 ISP 调优工具。 此工具根据保密协议提供
    • 另请参阅有关 RGB-RGB IR 成像/处理流水线的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spradp7a  

    目标是转向基于 AM62A
    的生产级、符合法规的 DMS + CPD 解决方案

    您是否有特定的监管标准(例如 Euro NCAP2026+)?

    还请确认您打算构建 ASIL/功能安全认证解决方案。

    编辑:讨论将离线进行;我不能通过公共论坛共享联系人。 Vishnu、请联系您旁边的 Gopal Kamath、并通过电子邮件继续与 TI 讨论。 我正在关闭此 TT。   

    BR、
    Reese