This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:如何激活 AM62D AWE SDK 的 Audio Weaver Designer 许可证

Guru**** 2475290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535266/audio-am62d-evm-how-to-activate-audio-weaver-designer-license-for-am62d-awe-sdk

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM

工具/软件:

我们最近获得了 AM62D EVM、并收到了 AM62D AWE SDK。 我要使用 SDK 中提供的 Audio Weaver Core 功能、为此、我需要连接到 Audio Weaver Designer 工具。

但是、当我启动 AWE Designer 时、它需要一个许可证。

SDK 中的文档提到为此 SDK 授予了 Audio Weaver 软件许可证、但未说明如何激活或获取许可证密钥。

有人能帮我完成激活或申请 Audio Weaver 许可证以与 AM62D SDK 配合使用的过程吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Sowresh

    使用 SDK 时、提供目标的 AWECore 许可证仅用于评估。 对于量产、您需要从 DSP Concepts 获取完整许可证。

    对于 AWE Designer、如果您是第一次下载、则需要创建一个配置文件 (https://dspconcepts.com/user/register )、并且您应该获得 30 天的评估许可证。 您可以使用登录凭据来验证 30 天评估许可证。 许可证与您的登录凭据绑定。

    如果您之前有 AWE Designer 许可证、并且该许可证已过期、则可以将请求发送给 DSPC 以获取 AWE Designer 许可证。

    https://w.dspconcepts.com/contact