This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:MCU 访问主 CAN 模块

Guru**** 2474630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534865/am62a7-mcu-access-to-main-can-modules

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

根据我们的 SDK 文档、客户发现 MCU 域可以访问的 MAIN 域上的模块不包含 CAN 模块  

因此、客户想知道 MCU 域是否可以从主域访问 CAN 模块?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    您可以从 MCU 域访问主域 MCAN、但 SDK 不支持该 功能、如果需要从 MCU 域访问主 MCAN、则需要编写您自己的软件。 来自主域 MCAN 的中断也会路由到 MCU、因此您可以在轮询模式或中断模式下使用该功能、但您需要自行启用该功能。

    此致、

    会面。