This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:关于 TDA4Vx DMPAC 的最大分辨率

Guru**** 2475310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534863/tda4vh-q1-about-the-maximum-resolution-of-dmpac-of-the-tda4vx

工具/软件:

尊敬的专家:

我对将立体摄像头连接到 TDA4Vx 系列并运行“参数计算“有疑问。

问题 1:DMPAC 2MPix 的最大分辨率是否为?

问题 2:是否有方法输入超过 2MPix? 例如、是否可以通过软件解决方案(如除法处理或压缩处理)来处理?

参考材料

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、

    是的、正确的、但是 DMPAC 中的两个模块最多可以支持 2MP(而不是同时支持)。 在当前软件中、不支持执行除法处理、尽管这可能是可能的。  

    此致、

    Brijesh