This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:通过串行加载时、OTP Keywriter 不显示输出

Guru**** 2474630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534429/am625-q1-otp-keywriter-shows-no-output-when-loaded-over-serial

器件型号:AM625-Q1

工具/软件:

您好:

我们正在尝试对定制电路板使用 OTP Keywriter 应用、为此、我们尝试修改 syscfg 以使用我们 UART 的引脚设置、但当我们重新构建应用并上传 tiboot3.bin 时、在串行端口上看不到任何内容、在修改定制电路板的 syscfg 时是否需要执行任何特殊步骤?

我将 syscfg 附加为 txt、因为我无法上传.syscfg 文件

e2e.ti.com/.../example.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我是否可以知道您所使用的 Keywriter 版本和 MCU+ SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用的 MCU+SDK 版本为 11.00.00.16、OTP Keywriter 版本为 v9

    我从该页面上下载的版本显示“ V. 误差: 09.01.00.05“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keywriter v09.00.00 旨在与 MCU+ SDK v09.00.00.19 一起使用。 如有任何问题、请使用此组合并告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prashant、

    使用 v9 SDK 似乎可以正常工作、但是我们最初使用 v11 的唯一原因是 OTP Keywriter 文档指出应安装 v9 或任何更高版本、如果您在 Keywriter 安装过程中仔细观察、会弹出 GUI、提示它是使用 v9 进行测试的、但没有什么地方说这是正常工作的硬性要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新!!

    OTP Keywriter 文档指出应安装 v9 或任何更高版本

    这似乎是一个文档错误。 我会确保将反馈传递给团队、以确保其他 Keywriter 版本中提到的仅使用特定 MCU+ SDK 版本。

    谢谢!