This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x 安全启动和固件加密功能、用于实现 CRA 合规性

Guru**** 2475320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534873/am6442-am64x-secure-boot-and-firmware-encryption-capabilities-for-cra-compliance

器件型号:AM6442

工具/软件:

您好、

我们想确认有关 AM64x 器件的以下内容。

问题 1:是否可以使用 AM64x + WolfBoot 配置来实现安全启动和数字证书验证? 这种设置是否可以作为 CRA(《网络复原力法案》)合规性的技术可行基础?
→我们的理解是、使用 AM64x 的 HS(高安全性)型号可以实现基于硬件的安全启动(通过 ROM 代码进行签名验证)和密钥管理功能(例如,电子保险丝/PK-Hash)。 这使得只需 SoC 即可实现安全启动。 WolfBoot 可以通过支持 OTA 更新来增强这一点。 然而、CRA 合规性最终取决于更广泛的系统设计和操作流程、而不仅仅是 SoC。

问题 2:是否有必要使用 HS-SE 型号而不是 FS 来支持加密的固件更新(加密/解密)?
→我们的理解是、FS(功能安全)型号的安全功能有限、不支持完整的安全启动或固件加密特性。 因此、为了支持通过加密/解密进行安全固件更新、需要 HS-SE 型号。

您能否确认我们的理解是否正确?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1) 我们尚未在 AM64x 器件上尝试 WolfBoot、因此我们无法对查询提供注释。 但是、了解 HSSE 器件是正确的。 这些器件允许仅通过 SoC 实现安全启动。 理论上、也可以使用 SYSFW 实现安全 OTA 更新。 SYSFW 提供 API 来使用编程的密钥对已签名的 blob 进行身份验证。

    2)“HS-安全性 FS “中的 FS 表示现场安全而非功能安全。 HSFS 设备不会强制执行安全启动。 这些器件必须转换为 HS-SE、才能强制从 ROM 和 SYSFW 执行安全启动。

    此致、

    Prashant