This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:适用于 AM64x-EVM 的 EtherCAT 从站功能、设计支持

Guru**** 2474630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1533155/processor-sdk-am64x-ethercat-slave-functionality-for-am64x-evm-design-support

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具/软件:

尊敬的团队:

我们已经成功评估了 AM64x-EVM 的 EtherCAT 从站功能、现在希望推进设计工作。 请帮助我们解决以下问题。

  • TI 是否有任何现成的卡支持 AM64 系列 EtherCAT 从站完全相同的功能? 我们希望使用 4 线 SPI 线路将 AM64x 连接到 TMS320F28p55x。
  • 我们发现 AM64x 采用 BGA 封装、但可以在 TQFP 封装或 LQFP 封装上使用 AM64x。
  • 此外、请告知我们成本最低的器件、该器件可支持 AM64x-EVM 套件上支持的所有协议、如 EtherCAT、Profinet 等
  • 我们看到 AM6411BKCGHAALV 的约为 800 rs、而 AM6442BSEFHAALV 在 1760 rs 中提供。 如果我们选择 AM6411BKCGHAALV 芯片而不是 AM6442BSEFHAALV、您能否向我们提供信息、说明我们会失去哪些功能。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    对延迟的回复表示歉意。 由于这是 EtherCAT 子器件/从站查询、因此我可以向合适的专家请教。  

    如果您在明天之前没有收到回复、请通过 ping 此主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有 TI 现成的卡支持与 AM64 系列上 EtherCAT 从站完全相同的功能。 我们希望使用 4 线 SPI 线路将 AM64x 连接到 TMS320F28p55x。[/报价]

    LP-AM243 评估板|德州仪器 TI.com (支持千兆位工业以太网)

    LP-AM261 评估板|德州仪器 TI.com (支持 100M 工业以太网,寻求工业以太网硬件封装选项)-这里有 10mm x 10mm NFPGA 选项。

    IND-COMMS-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com

    SDK-AM261X 软件开发套件 (INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK)|德州仪器 TI.com

    AM261x 工业通信 SDK:简介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    我们可以看到 AM6411BKCGHAALV 的可用频率约为 800 rs、而 AM6442BSEFHAALV 的可用频率为 1760 rs。 您能否向我们提供信息、说明如果我们选择 AM6411BKCGHAALV 芯片而不是 AM6442BSEFHAALV、将会失去哪些功能。

    AM6411 没有  PRU-ICSSG、不支持 EtherCAT 子器件实现。  

    对于 AM64x、仅以下部分支持工业通信 SDK:

    您是否专门寻找仅限 AM64x 实现?

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的留言。

    我们目前正在评估与 AM243 /AM261 评估板的兼容性。 在我们的初始检查过程中、我们没有发现任何明显的迹象表明支持多个器件连接或菊花链功能来链接多个 EtherCAT 板。

    您能否确认 AM243 /AM261  电路板是否支持 EtherCAT 器件的此类菊花链配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您能否确认 AM243 /AM261  电路板是否支持 EtherCAT 器件的这种菊花链配置?

    这些电路板的双端口架构专门设计用于适应各种网络拓扑中的工业协议、菊花链是客户环境中 EtherCAT 的最常见部署场景之一。

    此外、我们还提供了必须使用菊花链的验证步骤。 是的、 AM243 /AM261 板支持 EtherCAT 器件的菊花链配置。

    此致、
    Aaron