This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23615:轻负载下的输出尖峰和 PFM 运行

Guru**** 2474630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534935/tlvm23615-output-spike-and-pfm-operation-at-light-load

器件型号:TLVM23615

工具/软件:

尊敬的支持团队:

目前、我们正在以下条件下使用 TLVM23615RDNR 评估紧凑型电路板:

  • 输入电压:24V

  • VOUT:5.02V

  • IOUT:约为 100mA

  • Fsw:1MHz(通过 RT 引脚设置)

在这种情况下、我们在 5V 输出线路上观察到大约±100mV 的尖峰噪声。
请找到随附的示波器波形。 您能否告知在正常工作条件下、此器件是否会出现此类尖峰行为?

此外、观察到的纹波频率约为 250kHz、低于 1MHz 设定的开关频率。
我们假设这是由于器件在轻负载下自动转换到 PFM 模式。 您能否确认这一理解是否正确?

我们感谢您的支持并期待您的指导。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    1) 我建议使用尖端和接地筒方法观察输出电压、因为正常示波器探头形成的接地环路会拾取噪声、您可能会看到不必要的尖峰。 下面是尖端和料筒布置的图像。

    2) 是的,你是绝对正确的,设备在轻负载时进入 PFM。

    希望上述方法有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Pramik Patel