This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA724:DRA724 上的可用 OPP 值

Guru**** 2476225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA724, DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534509/dra724-available-opp-values-on-dra724

部件号:DRA724
主题: DRA726 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

团队正在考虑使用 DRA724 芯片。

可以在 DRA724 上设置哪些 OPP 值

对于 DRA726、数据表说明了以下设置:

  • OPP_NOM 1000[MHz]
  • OPP_OD 1176[MHz]
  • OPP_HIGH 1500[MHz]

由于数据表仅列出了 DRA726 的设置、我们询问 DRA724。

DRA72x 信息娱乐应用处理器硅版本 2.0 和 2.1 数据表(修订版 H)

我们理解支持可能有限、因为这是一个旧芯片、

但我们感谢您的帮助。 我们期待着你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRA724 为 J 速度等级:

    ...所以限于 MPU 上的 OPP_NOM。  其他域支持更高的 OPP。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kyle、


    感谢 您的支持。

    我了解它仅限于 DRA724 上的 OPP_NOM。

    我再次衷心感谢您的协助。

    此致、

    Kota