This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:I2Cn — 是否需要串联电阻器?

Guru**** 2475290 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534396/am62l-i2cn---series-resistors-required

器件型号:AM62L

工具/软件:

我收到了 TI 原理图审阅中关于 I2C0 和 I2C1 的一些信息:“请注意 I2C 例外情况。 添加串联电阻以控制下降时间“。

AM62L 参考设计中对 I2C0 和 I2C1 没有串联电阻、但 I2C2 上有 49R9 电阻器和 a100pF 电容器。 产生电阻器的原因是什么 ?何时应使用电阻器?何时可以将其忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、  

    出于某种原因、您创建的 AM62L 线程已分配给无效组织

    I2C0 和 I2C1 是仿真开漏输出型缓冲器 I2C 接口。

    请通读 SOC 数据表中的例外情况。

    串联电阻配置用于控制下降时间、每当 IO 配置为 I2C 时、建议采用该配置。 建议使用最短残桩连接拉电阻。

    这可能会影响下降时间更短的所连接器件。

    此致、

    Sreenivasa.