This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] M2-CC3351:集成到 SK-AM62B-P1 中

Guru**** 2475445 points
Other Parts Discussed in Thread: M2-CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530376/m2-cc3351-integrating-in-sk-am62b-p1

器件型号:M2-CC3351
主题中讨论的其他器件: AM625

工具/软件:

您好、

我推出了 M2-CC3351 蓝牙/Wi-Fi 模块、 只对使用蓝牙模块感兴趣。 我对如何通过设备树启用蓝牙感到困惑。 我已将 DTS 文件附加到该文件中。  

我有点与此示例的寄存器/引脚编号 — SPI2_D0、SPID1、SPI2_clk 和 SPI2_CSO 混淆、根据我的理解、 RTS、CTS、TXD 和 RxD。 在 Excel 工作表中、他们会得到每个示例的 AWL 编号不同。 您能帮助我找到哪些 确切的引脚和寄存器来启用蓝牙吗?
e2e.ti.com/.../am62b.pdfe2e.ti.com/.../8585.AM62X_5F00_pin_5F00_attributes_5F00_rev_5F00_B1.xlse2e.ti.com/.../2318.k3_2D00_am625_2D00_sk.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FNU、

    我不知道她在想些什么。  

    要使用蓝牙、必须首先启用 wifi 驱动程序。 但首先、我要了解一下您打算在 AM62 上使用哪个 SDK 版本?

    如果您使用 M2-CC3351、则无法通过 SPI 将其连接到 Am62、因为 M.2 只会使用 SDIO。