This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:尝试从 AM62L EVM 上的 QSPI NAND 引导

Guru**** 2475310 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530489/am62l-trying-to-boot-from-qspi-nand-on-am62l-evm

器件型号:AM62L

工具/软件:

您好、TI 专家

我注意到 、AM62L EVM PROC181E1 上有一个 OSPI NOR 闪存 (S28HS512TGABHM013) 和一个 QSPI NAND 闪存 (W25N01JWTBAG) 器件。 我已通过参考相关文档从 OSPI NOR 闪存成功引导、但我无法从 QSPI NAND 闪存引导。

此外、当我在 U-Boot 中使用“SF 探针 0“来扫描 SPI 闪存时、它只能检测 OSPI NOR 闪存。

因此、我想问 AM62L EVM 是否可以从 QSPI NAND 引导?

如果可能、请告诉我更多 详细信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板采用布线、使得它只能从 OSPI NOR 闪存引导。 这是因为只有一个由引导 ROM 操作的芯片选择信号 (CS0)。 如果您要从 QSPI NAND 引导、您需要制作自己的电路板、或需要修改 TI EVM(不建议,我甚至不确定是否容易)。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    EVM 设计不合理、应该设计一个开关来选择 CS、至少在 CSn 信号上保留一个 0 Ω 串联电阻器用于 闪存之间的跨接线。  

    设计 EVM 的工程师似乎没有经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 EVM 设计不合理、应设计一个开关来选择 CS、至少在 CSn 信号上保留一个 0 Ω 串联电阻器、用于 闪存之间的跨接线。  [/报价]

    这似乎是一个好主意、请让我联系硬件/EVM 团队了解一下为什么不这样做。 背后可能有一个不明显的原因。

    Andreas