This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:尝试使用 GPU 向摄像头馈送添加线路

Guru**** 2475290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529816/am4378-attempt-to-use-gpu-for-adding-lines-to-camera-feed

器件型号:AM4378

工具/软件:

根据相关问题、我们已尝试使用 GPU 来解决该问题。  以下是从事此工作的软件资源的响应:

“要使用 GPU,我们需要 glupload、glcolorconvert 和 sirguagesink 插件,这些插件是 OpenGL 的一部分。 虽然我已经从 buildroot 添加了 OpenGL 插件,但它未能添加所需的插件。“

这些应用程序是否正确?  您建议如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    您使用的是哪个软件版本?

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-LazfM3DYxm/09.03.05.02/ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-09.03.05.02-Linux-x86-Install.bin

    您是否在 GStreamer 包中没有看到这些插件?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从软件引擎:

    如果我理解正确、他们需要在我们计算机的 AM437x 上使用 Linux 版本。
    目前我们在 AM437x 上使用 linux5.4 版本。

    是的、但是 OpenGL 具有我启用的这些软件包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suren、

    这可以回答您的问题吗?  有任何见解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    我已将您的问题转交给我们的专家。 他目前正忙于几次升级、但您很快就会听到他的声音。

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能够在没有 GPU 的情况下使摄像头馈送正常工作。  我想在这里列出方法,以防将来有人遇到类似的问题。

    使用 Cairo_overlay 或 Bresneham 算法时使用带有帧缓冲的 v4l2 在视频捕获和转换之间以及显示视频时插入行。  GStreamer 不太适合该应用。