This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:可火性测试结果

Guru**** 2473610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532101/am6421-test-results-for-flamability

器件型号:AM6421

工具/软件:

请提供易燃性详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket Prajapati、  

    感谢您的查询。

    您需要为该要求添加更多详细信息。

    这不是我们所支持的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket Prajapati、  

    将标题从更新为  

    AM6421:AM6421BSFGHAALV

    请添加主题标题以了解可搜索性和可读性、以便理解  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。

    我们在设计中使用下面提到的部件、为此我们需要易燃性信息。

    PN: AM6421BSFGHAALV、 AM6421BSFFHAALV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中使用该器件、为此、我们需要易燃性细节。 PN:  

    AM6421BSFGHAALV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket Prajapati、  

    谢谢你。

    根据当前的要求、 要支持这一要求将是一项挑战。 易燃性是一项系统级测试。

    请添加要求并参考适用的任何标准。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket Prajapati、  

    具体而言、模塑化合物符合 UL94-V0 等级。 其他材料没有等级

    请参阅以下内容:

    半导体质量认证和标准

    Reards、

    Sreenivasa.